This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB212优于 TUSB211

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935323/tusb211-tusb212-benefit-over-tusb211

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212

您好!

在 TUSB212规格中、我们看到它支持长达5m 前置通道或2m 后置通道电缆。  TUSB211如何?  我们想总结一下 TUSB212相对于 TUSB211的优势。

但斯克!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    根据 USB2 TX 性能的不同、TUSB211可支持高达~3米的前置通道或~2m 的后置通道。 TUSB212还具有更低的 USB NC 和禁用功耗。 TUSB212可通过 I2C 进行配置。