This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过230V C.A.双绞线进行电力线通信

Guru**** 2754025 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934577/thvd8000-power-line-communication-over-230-v-c-a-twisted-pair

器件型号:THVD8000

大家好:

我已经订购了6个 THVD8000裸集成电路、以便开始测试230V 交流线路上的通信。

我们的目标是控制最多20个无源负载(每个负载约1A)、这些无源负载由两根16 mm2铝质双绞线(线路+中性线)组成的电源线(仅从一端馈电)定期导出。 一排20个街道灯、由同一相位供电。 我们的目标是 独立于从馈送端向电力线发出的命令来打开/关闭每个负载 可靠性至关重要、我们无法承受数据包丢失的情况。 速度不是关键、而是可靠性。

如果有人能够分享他们在这一问题上的经验,我将非常感激。 我也会尝试执行它。

Cordialmente、

Norbert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    感谢您关注 THVD8000、这是电力线通信的新概念。 正如我在其他文章中提到的、我们还没有 走这么远 的路来使用  主交流电源测试 THVD8000。  经证实、最高交流电压大约为24V。 这里的主要挑战是、系统需要衰减230V 以大幅降低 15V (THVD8000 总线绝对最大值)、从而防止器件损坏。 为了便于说明、我绘制了一张图供您参考。  50Hz 下的电感器阻抗(RL1/RL2)应足够高(与 RL 相比)、这可能不切实际。  

    我们 还 积极研究可能的解决方案。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    230V / 15V 微型变压器可以解决该电压问题吗? (此变压器的标称功率最小)。

    n´t 我们的经验、根据实际测量结果、该变压器应该对来自/到 THVD8000的信号产生负面影响。
     你怎么看?

    又有许多坦克。

    Norbert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经准备好了一张关于这个想法的图片、不像你那么漂亮、但你的论坛平台拒绝显示它(图片应该是这个想法的下一行...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的图片执行另一个尝试(使用"插入文件"包含.PNG...)

    再进一步、增大 C1和 C2的电容、使其上的压降达到以下目的: µF Ω 2 k Ω、我们将对 THVD8000的 A-B 输入施加低于8V rms 的电压、前提是其等效(内部)阻抗为120 Ω(驱动来自冷凝器的电流约为70mA ...) 在这种情况下、不需要变压器。

    请告诉我您的想法。
    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    我喜欢您插入变压器的想法。 我认为应该可以正常工作、但是我从未尝试过这种方法(或总线上的任何变压器)。

    增大电容有助于提供保护、但 可能  会使信号衰减过多(使用120Ohm 端接)。  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao