This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MCML-SP:结至外壳热阻?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929616/ds26f31mqml-sp-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:DS26F31MCML-SP
主题中讨论的其他器件:DS26F32MCML-SP

 您能否确认 DS26F31MCML-SP (NAD 封装)和 DS26F32MCML-SP (NAD 封装)的结至外壳值 是顶部还是底部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    它以顶部为基准。  (也应以 C/W 为单位。)

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    您是否有任一器件的结至外壳(底部)值或结至电路板值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    据我所知、这些值并不是现成的、但考虑到时间较短、我认为我们应该能够运行这些器件的热模型来生成这些值。  我会将请求提交给我们的热管理团队、并告知您反馈。  分析的典型周期时间为1-2周。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    热模型是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    DS26F31的重新仿真已完成。  THETAJC (顶部)为59.4 C/W、而 ThetaJC (底部)为6.4 C/W  ThetaJB 为104.3 C/W  我向团队发送了有关 DS26F32仿真的提醒、因为我希望这些仿真到现在已经完成。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    DS26F32信息现已推出。   THETAJC (顶部)为63.4 C/W、而 ThetaJC (底部)为7.8 C/W  ThetaJB 为108.9 C/W

    此致、
    最大