This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:ONET1141L EQ 设置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934902/onet1141l-onet1141l-eq-setting

器件型号:ONET1141L

大家好、

 

我们有一个与 ONT1141L 相关的问题:

在 reg6中、这是用于在输入端设置 EQ 的寄存器、但从数据表中可以看出、似乎没有设置特定的值(dB)。 您能不能帮助我们给出与 Register6相对应的详细值集(dB)。

 

非常感谢您的支持。

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    奈奎斯特时的最大均衡为10dB、最小均衡为0dB。 每个阶跃大约为0.03dB。

    此致、Nasser