This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:通过 VDDA 0.8-0.9V 提高性能

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934733/tlk10034-performance-improvement-with-vdda-0-8-0-9v

器件型号:TLK10034

遗憾的是、对于我们一直处于困境的糟糕 PCB 布局、我们发现将 VDDA 电压降低到低于其1.0V +/-5%规格可提供可靠的性能、而且在整个温度范围内也是如此。  VDDT、DVDD 和 VDDD 仍为1.0V。  从 IC 设计的角度来看、这是否合理?  在该电压下操作该引脚是否存在严重的预留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法提供您观察到的这种 VDDA 效应的解释。 也许某些 TLK 高速驱动器或 EQ 级偏置电流或电压余量 正在发生有利变化。 对于您使用的 VDDA 低电平、我不会有严重的保留。 具体而言、不存在损坏器件的风险。 不过、此处的关键注意事项是、如果 VDDA 在1.0V +/-5%之外运行、TI 将无法再保证符合数据表限制的参数性能。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师