This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:AP 的交流耦合电容器(引脚2)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934503/hd3ss3411-q1-ac-coupling-capacitor-of-ap-pin-2

器件型号:HD3SS3411-Q1
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411

降级器、

我想问一下 HD3SS3411-Q1的电路应用。 我想知道引脚2 (AP)上的交流耦合电容器是必需的、例如连接的电路和应用。 SVM_IN 的另一侧有一个交流耦合电容器、AVN_DISP_OUT 的另一侧也有一个交流耦合电容器、即使这些耦合电容器在连接的电路中看不到。 引脚2 (AP)上是否需要交流耦合电容器? 请检查并告知我。

e2e.ti.com/.../HD3SS3411_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf

此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    HD3SS3411是无源多路复用器、因此除非您保护多路复用器免受超出 HD3SS3411共模电压范围的共模电压影响、否则器件两侧都不需要交流耦合。 另外、MAX96705似乎是您的信号源、应该连接到 CP 而不是 AP? 如果我弄错了、请更正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。 该系统的信号源为 SVM_IN 和 SER_HD、并切换到 SVM_IN 或 SER_HD。 我认为您可以理解该系统的信号 fow。

    此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    已理解、您还有其他问题吗?