This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车级 HDMI 转双路 LVDS 解决方案

Guru**** 2864270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1, TFP401A-Q1, SN65LVDS93A-Q1, SN65LVDS93A, DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935043/auto-grade-hdmi-to-dual-lvds-solution

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93B-Q1TFP401A-Q1SN65LVDS93A-Q1SN65LVDS93ADS90UB949-Q1DS90UB948-Q1

尊敬的团队:  

我的客户正在寻求汽车级 HDMI 转双 LVDS 解决方案。 根据 slla325c、 TFP401A-Q1是   唯一可从 SN65LVDS93A-Q1/SN65LVDS93B-Q1中选择的自动级 DVI 接收器和 LVDS 发送器。

这是否意味 着 TFP401A-Q1 + 2x  SN65LVDS93A/B-Q1是唯一一款用于 HDMI 转双 LVDS 的汽车解决方案? 还有其他建议吗?

非常感谢!

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您还可以使用 DS90UB949-Q1 + DS90UB948-Q1。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复。

    我认为我的客户只需要成本优化的板载 HDMI 转双 LVDS 解决方案。  

    TFP401A-Q1  + 2x SN65LVDS93B-Q1是最佳选择吗?

    BR、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、它们只能使用1个双 LVDS 芯片、因为使用2个单 LVDS 芯片可能会给系统带来过多的偏差。  DS90UB949-Q1 + DS90UB948-Q1

    这是最佳的汽车解决方案。  

    此致、

    I.K.