This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930861/tps65981-tps65981-vs-tps65982

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987TPS65982DC

您好、E2E 团队、

我 有两个简短的问题!

问题1.

现在、我正在寻找具有集成 SBU、USB MUX 和 MCU 的 USB Type C PD、例如 CYPD5225-96BZXI。

 是否有任何其他 器件可替代此器件?

问题2.

我想弄清楚 TPS65981 和 TPS65982之间的差异。

正如我检查的那样 、无源开关是目前为止的一个关键区别。 此外、我还希望知道 这里的无源开关角色。

请注意、

Ben Cho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Q1: TPS65981和 TPS65982都集成了 SBU/USB 多路复用器、但 MCU 不集成。 请注意、这些器件符合 USB PD2标准、我们拥有符合 PD3标准但未集成多路复用器的 TPS65987/88。

    Q2:如果您需要 Thunderbolt、则 TPS65982是要使用的器件、TPS65981不支持 Thunderbolt。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我有一个与 E2E 团队类似的问题。

    TPS65982AB、TPS65982DA、TPS65982DC 之间是否存在差异?

    我在市场上看到它们。 价格可能会有所不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是定制器件、不推荐用于新设计。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着它们不可互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    它们对于 AB 和 Dx 是不可互换的、DA-DC 是符合 PD2和 PD3标准的器件。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="pdjuandi"]

    (笑声)

    它们对于 AB 和 Dx 是不可互换的、DA-DC 是符合 PD2和 PD3标准的器件。

    (笑声)

    [/报价]

    您好 Peter。

    感谢您提供信息。

    我在 TPS65982数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    数据表适用于 AB、它是一款早期符合 PD 2.0标准的 PD 器件。 较新的产品将在数据表中指定符合 PD3.0标准。

    其他器件是定制的、因此在 TI.com 中不可用。

    USB-IF 已停止认证 PD2.0产品、因此我们不建议在新设计中采用82AB。

    此致。

    Peter