This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:将 MIPI/DSI 转换为 LVDS、将 LVDS 转换为并行 RGB

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934869/sn65dsi84-solution-mipi-dsi-to-lvds-and-lvds-to-parallel-rgb

器件型号:SN65DSI84

您好!

我的客户正在寻找 MIPI/DSI 到通过 LVDS 并行 RGB 的解决方案。

SN65DSI84 可 从 MIPI/DSI 更改为 LVDS。

您是否推荐了从 LVDS 到并行 RGB 的器件?

TFT-LCD 规格如下

 320x240 (QVGA)

 并行 RGB 接口(每个8位)

 支持 RGB555~RGB888

 CMOS 接口

 输入频率为6.5MHz (典型值)

如果您有 MIPI/DSI 转 LVDS 和 LVDS 转并行 RGB 的推荐器件、请告诉我。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    抱歉、SN65DSI84不能支持这么低的分辨率。 最小时钟频率为25MHz。 我们没有任何能够支持较低频率的 DSI 桥。

    此致、

    I.K.