This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:可连接至支持1000Mbit 的 MAC

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934879/dp83822i-can-be-connected-to-mac-which-support-1000mbit

器件型号:DP83822I

您好!

DP83822I 能否连接到支持1000Mbit 的 MAC?

我的客户正在寻找 RMII/RGMII 的以太网 PHY、该 PHY 支持10BASE-T/100BASE-TX、自动协商和自动 MDI/MDI-x

您是否有推荐的器件?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    是的、DP83822I 可通过 RGMII 接口连接到 MAC。 DP83822I 无法以1000Mbps 的速度运行、但可以通过 RGMII 接口以10/100Mbps 的速度运行。  

    DP83822I 和 DP83867器件适用于您所述的功能。  

    此致、
    Justin