This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:悬空一个输出引脚以将 am26ls31用作单端输出

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935012/am26ls31-floating-one-output-pin-to-use-am26ls31-as-single-ended-output

器件型号:AM26LS31

大家好、

我的客户的设计需要与单输出和特色输出兼容。

对于需要单端输出的应用、它们是否只能将一个输出引脚悬空? 来自 BU 侧的任何潜在风险?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只需使用差分对的一半(Y 或 Z)即可使互补引脚悬空。

    最大