This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:关于热阻、Rjt、RJC 和 RJB

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931251/pca9557-about-thermal-resistance-rjt-rjc-and-rjb

器件型号:PCA9557

尊敬的专家:

您是否会向我提供 PCA9557 Rjt、RJC 和 RJB 信息? 数据表仅列出了 RJA。 此外、PCA9557的最高结温是多少。

非常感谢您提前回复。

BR、

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    您申请的是哪种封装?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们要求 使用 PCA9557PWT TSSOP TW 封装。

    我们仅在数据表中看到 RJA、在数据表中未找到其他信息。 希望您能提供帮助。

    非常感谢!

    BR、

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    我为您发出了一个热建模请求单。

    这些产品的周转时间通常为2周、如果没有大型队列、有时会更快。

    如果您在两周内没有收到我的回复、请在此处或 duynguyen@ti.com 上向我发送回复、以便我可以查看您的 TT。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热性能数据如下所示:

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的支持。 )

    BR、

    Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我是否可以知道 PCA9557的最大 Tj?

    非常感谢您的回复。

    BR、

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    对于建议的最大 Tj、我们通常给出+5C 的 Ta 值、因此这将得出90C。

    对于绝对最大值、由于这是一个较旧的器件、我建议将105C 用作绝对最大值

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的回复。

    BR、

    Joyce