This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:TVS2700

Guru**** 2930610 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933394/tvs2700-tvs2700

器件型号:TVS2700

您好!

我想问 一下、是否有人要对 TVS2700DRVR 进行分频?

我希望使钳位电流加倍-这是否会起作用?

或者、第一个器件可以首先触发->获取所有电流->损坏->短路。 Ant 第二个将甚至不会触发。

感谢您的回复、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    欢迎使用 E2E!

    由于您提到的原因、不建议添加2个并行器件。 如果发生高浪涌事件、TVS2700中的一个可能会承受大部分影响、并可能导致损坏。 两个器件并联会导致不可靠的解决方案。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!