This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVP20:输出驱动负载

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVP20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934758/sn65lvp20-output-drive-loads

器件型号:SN65LVP20

我对 SN65LVP20 LVPECL 输出的输出驱动/阻抗有2个问题。

1差速器传输线路的额定电阻为100欧姆(90至132欧姆)、从 Y 和 Z 到 Vcc-2的电阻均为50欧姆。 输出能否驱动50欧姆阻抗的 RF 变压器、因为 ECL 通常会驱动50欧姆差分负载。

2是否两个差分输出(Y 和 Z)都需要一个连接到 GND 的下拉电阻器、因为 ECL 发射极跟随器通常需要此电阻器。 下拉电阻器值是多少。

此致、

Chris Heath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它应该能够、但是由于50欧姆差分负载超出了数据表中指定的建议运行条件、我们无法保证器件将按照数据表中列出的规格运行。

    不需要 、它们只需要50欧姆到 Vcc-2

    此致、

    I.K.