This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:VL 引脚电源电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932019/trs3253e-vl-pin-supply-current

器件型号:TRS3253E

我要将该器件连接到1.8V UART。 我正在尝试为此芯片的1.8V 侧调整电源的大小。 UART 由非板载电源供电。

VL 引脚的最大电流消耗是多少?

VCC=5.0V

VL=1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    问得好。 VL 电流通常足够小、不需要在功率预算内进行任何特殊考虑(它只是为芯片的逻辑 IO 供电)、但我们将了解我们是否可以提供更具体的答案。 我们将在本周晚些时候再次与您进行讨论。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    只是为了提供快速更新-由于没有合适的测试 PCB、我们在本周进行此测试设置时遇到了一些困难。  我们将继续努力解决这一问题、并在得到更明确的答案后向您提供最新信息。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您的支持。 如果您可以提供一些一般建议、我可以验证设计原型的最终电流消耗、这样您就不必在最后设置硬件  

    我最初的猜测是它应该只有几毫安(大约< 5-10mA?) 包括驱动两条 IO 线路。 由于这是 PCB 上唯一的1.8V 组件、因此我可能只使用 LDO 或电压基准来保持简单的电源并断开板载3.3V 电源轨。 我希望在生产之前进行第二次修订、必要时将有机会对此进行优化。

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    它应低于5mA。  VL 仅为 IC 中的某些低压逻辑供电、无需再像电荷泵、输出驱动器、接收器电路等消耗电流

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!