This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:MAC 至 PHY RMII PCB 布局

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934115/dp83825i-mac-to-phy-rmii-pcb-layout

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

您好!

我目前正在努力将 DP83825I 集成到使用 ESP32作为主控制器的设计中。 ESP 具有一个集成 MAC、用于与 PHY 进行通信和控制。 要清零、MDIO 按预期工作。 我可以从 MAC 控制和检查 PHY 的状态、但从 MAC 传输到 PHY 的帧很少会使其保持完整。  我已经尝试了几个不同的修订版本、以使 MAC 和 PHY 通过 RMII 链路正常通信、但到目前为止已变为空。 我最初尝试设计没有终端电阻器的 RMII 链路、因为它们应该集成到 PHY 中、但我注意到不仅在数据线路上、而且在从 ESP 到 PHY 的时钟线路上有相当多的过冲和下冲。 第二个版本包括大约33 Ω 的串联端接、这有助于稍微降低额外的噪声、但 RMII 链路仍然无法正常工作。 RMII 信号布线的建议布局是什么? 我已附上布局的相关部分、其中显示了 RMII 链路的布局。 我们非常感谢您为此提供的任何帮助。 需要注意的一件有趣的事情是、当我使用示波器探测从 ESP 到 PHY 的时钟线时、PHY 开始从 ESP 中的 MAC 接收一些帧、因此我的布局确实看起来存在不正确的情况。

谢谢、Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您能否确认 RMII 布线是否具有50欧姆阻抗? DP83825是否配置为 RMII 从器件? MAC RX 线、MAC TX 线的匹配程度如何?

    您可以在 DP83825I 数据表的第10.1节中找到其他布局建议。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的快速回复! 重新检查设计后、我会遇到严重的阻抗匹配问题。 布线的布线将为150欧姆、这尤其糟糕、因为我在两层电路板上布线。 我还有一个问题是 RMII 信号线路是否需要串联端接、或者是否可以使用正确的布线阻抗直接从 MAC 到达 PHY?

    谢谢、Neil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    RMII 线路不需要 DP83825中包含的额外串联端接。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    再次感谢您的回复。 如果您还想问我一个问题、 有没有理由认为典型的经验法则在这里似乎不适用? 我的理解是、波长小于十分之一的传输线路对传输线路的影响可以忽略不计、而且对阻抗控制的需求也很小。 在这种情况下、所有迹线的长度都小于4cm、或为50MHz RMII 信号波长的1/150。 我认为我在这方面没有考虑到什么,但我不确定这是什么。 我尝试了几乎完全相同的布局、但没有添加串联端接、结果相同。

    谢谢、Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    发送器、传输线路和接收器之间的阻抗差异将充当边界、导致出现不匹配情况的每个点出现反射。 布线长度不如驱动器的匹配阻抗重要。  

    此致、
    Justin