Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825
您好!
我目前正在努力将 DP83825I 集成到使用 ESP32作为主控制器的设计中。 ESP 具有一个集成 MAC、用于与 PHY 进行通信和控制。 要清零、MDIO 按预期工作。 我可以从 MAC 控制和检查 PHY 的状态、但从 MAC 传输到 PHY 的帧很少会使其保持完整。 我已经尝试了几个不同的修订版本、以使 MAC 和 PHY 通过 RMII 链路正常通信、但到目前为止已变为空。 我最初尝试设计没有终端电阻器的 RMII 链路、因为它们应该集成到 PHY 中、但我注意到不仅在数据线路上、而且在从 ESP 到 PHY 的时钟线路上有相当多的过冲和下冲。 第二个版本包括大约33 Ω 的串联端接、这有助于稍微降低额外的噪声、但 RMII 链路仍然无法正常工作。 RMII 信号布线的建议布局是什么? 我已附上布局的相关部分、其中显示了 RMII 链路的布局。 我们非常感谢您为此提供的任何帮助。 需要注意的一件有趣的事情是、当我使用示波器探测从 ESP 到 PHY 的时钟线时、PHY 开始从 ESP 中的 MAC 接收一些帧、因此我的布局确实看起来存在不正确的情况。
谢谢、Neil。