This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:主/从正确方向

Guru**** 2539090 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934487/tca9517-master-slave-correct-direction

器件型号:TCA9517

大家好、团队、

我认为 TCA9517的正确用例是主器件的 A 侧和从器件的 B 侧、如数据表第一页上的图片所示。
另一方面、图7使我感到困惑。 它是否也可以反向使用? (我相信0.5V 的电压偏移可用于从侧。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    器件的任一端都可以连接到主器件或从器件。  正如您指出的、您只需确保输出电压电平与共享 I2C 总线段的其他器件兼容(尤其是在考虑 B 侧使用的更高 VOL 时)。  主器件或从器件的电压电平要求通常相同。

    如果这不清楚或您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速反馈、Max。

    我知道总线方向没有限制、但需要注意 B 侧的 VOL。
    如果有进一步的问题、请允许我向您发送一封电子邮件。

    此致、
    S.Sawamoto