This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:查询 TPD1E1B04的钳位电压

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E1B04, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932868/tpd1e1b04-query-about-clamping-voltage-of-tpd1e1b04

器件型号:TPD1E1B04
Thread 中讨论的其他器件: StrikeTPD1E04U04

您好!

我正在寻找 TVS 二极管、用于连接到 MCU GPIO 的按钮、以及连接到同相缓冲器的 UART 引脚、以防止 ESD (+/- 4kV 接触放电、+/-8kV 空气放电)、EFT 保护(+/-1KV)。

终端应用的典型工作电压为3.3V、MCU GPIO 绝对最大电压为3.6V、缓冲器绝对最大电压为7.0V。我发现 TPD1E1B04 TVS 二极管的 Vrwm = 3.6V、VBR= 6.4V、VCLAMP = 8.5V。 对于4kV ESD,预期电流:15A。 根据 TLP 曲线,二极管钳位电压:8.5V@15A。 它是否符合我们的要求? 请提供有关选择钳位电压和峰值脉冲电流参数的指导。

此外、它是否需要单向或双向 TVS 二极管?

此致、

Ritul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

    欢迎使用 E2E!

    对于 IEC 61000-4-2、4kV ESD 冲击对应于8A TLP 电流、8kV 对应于16A TLP 电流。 单击此 链接 、了解有关 ESD 钳位电压的更多信息。

    根据 TPD1E1B04在4kV 时的 TLP 曲线、钳位电压将~7.5V、在8kV 时、钳位电压将~8.5V。 MCU 将承受超过7V 缓冲器绝对最大电压的电压、但只能持续很短的时间(~100ns)。 TPD1E1B04已用于 其他客户应用中的 GPIO、这意味着短时间暴露在超过绝对最大值的电压下不会出现问题、但您可以联系 MCU 的制造商、了解其器件是否可以接受这种情况。

    当电压信号的范围仅介于0V 和二极管的工作电压之间时、使用单向二极管。 如果信号线路上的电压为双极、这意味着它将同时具有负电压和正电压、则应使用双向 TVS 二极管。 双向可保护单向应用、但在负电压超过负击穿电压之前、它不会钳制负电压。 如果首选单向器件、您还可以查看 TPD1E04U04。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您分享回复。

    请向我们提供相同的 ROHS3合规性证书。

    此致、

    Ritul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

    您能否举例说明 RoHS 合规性证书的含义?

    在第14页"封装选项附录"中的 TPD1E1B04数据表中、我们声明 TPD1E1B04符合 RoHS 标准。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    有限制或否定声明 RoHS 认证中10种 RoHS 物质与 EU / RoHS:2015/863的百分比。

    请为我提供相同的 ROHS3证书。

    此致、

    Ritul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

    您可以通过访问 TI.com 上的材料成分来访问我们器件上的材料成分。

    搜索器件型号 TPD1E1B04并从列表中选择一个 TI 器件型号。 您将能够获取器件中的所有材料信息、并可选择以不同格式下载数据。 如需更多帮助、请使用网页底部的链接联系 TI 客户支持。

    此致、

    Andy Robles