This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDP 链路、6通道 DVR

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934047/fdp-link-6-channel-dvr

主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1DS90UB933-Q1

1.要制作6通道 DVR,输入信号应是 FDP 链路,输入信号应为1080p/ 30fps,串行数字信号应分别连接到并行视频数据(如 bt656、bt1120等),数据位为8位、16位等。

2.如果有一个 GMSL (千兆位多媒体串行链路)芯片可用于对并行视频数据(如 bt656、bt1120等、具有8位和16位数据位)进行去耦、也可推荐使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    摄像头并行接口吗? 您可以考虑使用 DS90UB933-Q1和 DS90UB934-Q1器件。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiashow:

    CPU 接口是一个8位 bt656接口、信号为 PCLK + Data0 ~ data7。

    如何连接硬件电路以及如何对其进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的串行器/解串器仅支持并行和 CSI 接口。 不支持 bt656。

    最棒的

    Jiashow