This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TMDS 通道校直

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930924/sn65dp159-tmds-lane-deskew

器件型号:SN65DP159

您好!

请提供 DP159数据表中提到的 DP159“TMDS 通道校直”操作的一些信息吗?

寄存器15h bit7 =高电平、这意味 着 desktopew_CMBLT:表示 TMDS 通道校直已完成。 您能否帮助提供“TMDS 通道校直”功能操作的详细信息?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    TMDS 通道校直是否存在特定问题? DP159在重定时器模式下提供信道校直、但在转接驱动器模式下不提供校直。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、TMDS 通道校直没有指定的问题、 因为当寄存器15h 位7为高电平时、这意味着 TMDS 通道校直已完成、 但是 、如果我们将其读取为低电平、 则意味着 TMDS 通道校直不完整、 如何处理呢? 现在、我们的客户遇到了一个有关 LCD 的问题、有时会出现红点、有时会出现黑图像、这与 TMDS 车道偏移无关吗?  

    随附的是寄存器信息。

    e2e.ti.com/.../_C45B585B6856C2537065_-.docx

    此致

    Kailyn

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    DP159处于引脚搭接模式还是 I2C 模式? 如果是在 I2C 模式下、为什么要用两组不同的值对寄存器0x09和0x0A 进行编程?  

    对于 HDMI2.0、如果它们切换 PD_EN 位、问题是否会消失?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    他使用了 I2C 模式、 配置如下所示:

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    我不知道他们代码中'XST_SUCCES'的定义。 为什么要将寄存器0x09设置为0x06?

    某些源在 HDMI1.4和2.0之间切换、而不首先关闭它们的输出。 在这种情况下、您需要切换 HPD_SNK 或 PD_EN 以首先复位 DP159、然后 DP159可以正确锁定到正确的信号上。

    谢谢

    David