This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:连接问题

Guru**** 2688055 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD224, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933444/esd224-connection-question

器件型号:ESD224
主题中讨论的其他器件: ESD204

早上好、  

我对 ESD224二极管有疑问。 在我们的器件上、它们的连接方式使系统和连接器侧连接在一起。 我想知道这是否合适、以及当以这种方式连接时器件是否正常工作(并受到保护)?  

我已附上一张图片供您查看。 我们遇到了一些问题、我想看看这是否是原因的一部分。  

谢谢、

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    欢迎使用 E2E!

    不应以这种方式使用 ESD224。 为了使 ESD224正常工作、连接器应连接到器件的连接器引脚、系统应连接到器件的系统引脚。 这允许 ESD 瞬态直接进入 ESD224、从而使系统不会受到此类瞬态的影响。 在其当前连接的方式中、ESD 器件可能会受到瞬态的影响、但系统也可能会受到瞬态的影响。 尽管如此、ESD224的设计并未按照原理图中当前连接的方式运行。

    这里可以使用的替代器件是 ESD204。 ESD204没有输入和输出引脚。 该器件具有4个保护引脚、4个未在内部连接到器件的引脚以及2个接地引脚。 ESD204的保护引脚只需放置在连接器和受保护 IC 之间、以便 ESD 瞬变转向 ESD204以保护下游电路。 两种器件具有相同的封装、但由于 ESD204没有输入和输出引脚、因此不兼容 P2P、但可以根据布局在您的应用中工作。 如果 PCB 中的 ESD 器件的放置方式使受保护引脚位于连接器和下游电路之间、则可能会起作用。 有关布局的更多详细信息、请参阅以下应用手册: 《ESD 布局指南》

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样连接会导致"问题"、还是只会产生比根据您的文档进行连接更低的 ESD 保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我相信这不会在系统正常运行期间造成问题。 这可以通过取消对设备的操作并检查系统的功能来检查。 就 ESD 而言、器件不会提供或具有低 ESD 保护。 由于这不在建议的配置中、因此器件的运行方式将与数据表中描述的不符。 我建议您修正原理图和电路板布局、或者按照我之前的答复中的建议探索 ESD204的可能性。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要对 PCB 进行任何更改才能放入 ESD204、或者我是否可以简单地更改 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    对拖延答复表示歉意。 我从 Andy 那里接管。

    要使用 ESD204而不是 ESD224、必须对 PCB 进行非常细微的更改。 它们不是互相插接的。

    请参阅以下 ESD204和 ESD224的布局图。 ESD204无法通过 IC 传递信号、您必须将信号路由到 IC 下方、这是唯一需要进行的修改。 请注意、可以按照 d/s 中的建议将 NC 端子连接到 ESD204上的相应 IO 引脚



    如果这回答了您的问题、您能通过按下绿色按钮来告诉我吗? 否则、如果您有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri