This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:需要内核驱动程序文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934522/tca9545a-kernel-driver-files-needed

器件型号:TCA9545A

大家好、

我们是否有 TCA9545A 的内核驱动程序.c 和、h 文件? 类似于内核中的 NXP 驱动程序文件“drivers\i2c\mux-pca954x.c”。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [PCA_9545]={
    .nchans = 4、
    .has_IRQ = 1、
    .muxtype = pca954x_isswi、
    .id ={.manufacturer_id = I2C_DEVICE_ID_none}、
    } 

    这正确描述了 TCA9545A;它与 PCA9545兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们的器件与 NXP PCA 器件共享相同的地址设置和地址映射、因此 NXP 版本的驱动程序应适用于我们的 TCA 器件(如 Clemens 在第一个答复中指出)。

    就 I2C 开关而言、我知道的唯一区别是、NXP 器件支持重启条件(数据表阻止它)、但我们的器件不支持。

    -Bobby