This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1的眼高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934180/ds90ub954-q1-eye-height-of-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好、

客户询问 了在 CML 引脚中测试的 DS90UB954-Q1的眼高标准、但数据表中仅提供眼宽标准。 请告诉我吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    请参阅第15页的交流电气特性表、了解954 d/s 的反向通道眼图高度、 参阅第10页的电气特性、了解953 d/s 的正向通道眼图高度  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果合作伙伴器件不是953、请检查正确的串行器 d/s 以了解正向通道眼图高度。 它应该位于 EC 表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。这是 DS953输出还是 DS954的 CMLOUT 引脚中的眼高要求? 我们期望从 CMLOUT 引脚获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    这种眼图高度要求也可用于954的 CMLOUT 引脚。 如果您查看954 d/s 中的图11并将其与953 VOD p-p 进行比较、您可以看到规格匹配。 如果您要查看 CMLOUT 的链路稳健性、我建议您使用 ALP GUI 中的一个选项卡 MAP。  

    谢谢、  
    Sally