This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:引脚搭接模式下无输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934334/tmds181-no-output-in-pin-strap-mode

器件型号:TMDS181

大家好、

使用 TMDS181RGZT 和 TPD12S016RKTR 在 FPGA 和显示屏之间构建 HDMI 信号通道(FPGA 是发送端、显示屏是接收端)。FPGA 中 HDMI 接口的 DDC 和 HPD 信号电平为2.5V、因此 TPD12S016RKTR 电平转换芯片使用2.5V 电源。

当前的问题是:FPGA 为显示屏提供5V 电压、显示屏将 HPD 信号发送到 FPGA、FPGA 机器通过 I2C 读取显示屏的相关信息、并将 HDMI 时钟信号发送到重定时器、但重定时器芯片不输出 HDMI 信号来显示。

硬件配置:

引脚1交换/POL 悬空

2.引脚10 I2C EN 64.9k 下拉至 GND

3、引脚17 SIG_EN 64.9k、电压高达3.3V

4、引脚21/pin27 EQ_ SEL/A0和 A1悬空

5、引脚20 PRE_ SEL 悬空

6、引脚 TX_ TERM_ CTL 悬空

问题:

1.当前硬件配置是否有问题?

2.如何验证重定时器的状态,如待机、正常工作?

如何进一步分析重定时器没有输出的问题?

e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_output_5F00_card_5F00_0618_2D00_c.pdf

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    TMDS181输入需要直流耦合。 对于交流耦合输入、它们应使用 DP159。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    感谢你的答复。

    客户已尝试直流耦合输入、但重定时器也没有输出。 你能提出其他建议吗?

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    我认为这个主题与这个主题是一样的: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/934066。 请您确认吗?

    谢谢

    David