This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:是否存在 TCA6418E 的 EVM?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932130/tca6418e-evm-of-tca6418e-exist

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA8418

大家好、

我叫 Maki、是一名在大阪工作的 FAA。

我的客户调查了 TCA6418E 的 EVM、但在 TI.com 上找不到该 EVM。

我们已经建议我的客户使用 TCA8418的 EVM 作为另一种解决方案。

客户还计划获取 TCA6418E 的 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    我们没有 TCA6418E EVM。 客户可能需要使用分线板作为评估器件的潜在方法。

    我在这里找到了一个可能起作用的滤线器(但并不是100%确定、间距和栅格匹配。 第31页上的模版与测量值 C 相匹配):

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您帮助我为客户提供支持。

    BRS、

    maki