This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320-HA-EVM:TUSB320-HA-EVM 配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320-HA-EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934498/tusb320-ha-evm-tusb320-ha-evm-configuration

器件型号:TUSB320-HA-EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好、TI 专家

我想知道我是否可以使用 USB2ANY 来配置 TUSB320-HA-EVM 板。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    大多数100kHz 或400kHz I2C 主器件可与此器件搭配使用。 USB2ANY 连接器的引脚输出可能与 J1不匹配、因此需要一些跳线(可连接到 t J1或 J2 SDA/SCL 线路)。