This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:LVDS 至 DVI 转换

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934538/tfp410-lvds-to-dvi-convert

器件型号:TFP410

你好

我看到了有关 LVDS 和 DVI 转换的线程。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/552572?keyMatch=DVI%20OPENLDI&tisearch=Search-JP-everything&_ticdt=MTU5ODMzMzM1MHwwMTcyZTNkODE4YTEwMDYyYzNjN2MzZDg1MDM4MDMwNzMwMDI2MDZiMDA4NmV8R0ExLjMuNDIyODU5NzAuMTU5Mjk2MDQ5MQ

我需要类似的解决方案、具有高达1920x1080、60Hz 的更高位时钟。

是否有用于此转换的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitsuu、

    目前还没有1920x1080、60Hz 的解决方案。

    此致、

    I.K.