This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:器件的空气压力/仰角灵敏度规格

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933350/sn65hvd234-air-pressure-elevation-sensitivity-specification-for-device

器件型号:SN65HVD234

尊敬的 TI 团队:

我的客户希望在医疗应用中使用 SN65HVD234D、并需要一些有关 该器件可使用的环境气压和仰角的信息。

您能否向我们提供此信息 或向我们提供 正确的文档?

但斯克和最棒的问候
Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    我正在与质量团队合作、看看我们是否有任何可用的产品、客户是否正在参考特定的标准? 这是什么类型的医疗应用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对此进行深入研究。

    要求设备在800...1060hPa 的大气压力范围内运行。

    对医疗设备进行鉴定审计需要这些信息。

    我´m 期待您的反馈!

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我与质量团队的一些人员合作、对其进行了跟踪、看起来我们的器件没有类似的器件。 在 TI 内部、我们没有用于医疗终端设备的合格器件的特定标准。 对于使用 FDA III 类或地区等效器件的客户、我们必须与销售部门和业务部门合作、以获得批准的 A&I。

    由于我们无法在内部提供此测试、因此由客户自行执行。 或者、如果有客户知道的认证流程、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对此进行深入研究。

    我们不会寻找特定于医疗的认证。 此处提供了有关我们的数据表参数有效环境条件的通用信息。 这是我们可以提供的吗?

    谢谢!
    Joe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我正在与几个团队合作、看看我们是否有任何数据支持这些要求。 团队认为这种大气条件不会成为问题、但我们想看看是否有任何支持这种说法的东西。

    此致、