This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934667/pca9535-pca9535

器件型号:PCA9535

在针对 ASR920平台的 ORT 中、一些主板在低温条件下无法响应 I2C 事务。 我们看不到主控启动的事务的任何 ACK。

当 I2C SCL 线路脉冲持续9个时钟周期时、该器件是否响应总线恢复? 我们在工厂遇到产量问题、并且正在升级。

 

如果这些设备出现故障、您能否为其提供任何恢复机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    是的、9个周期的脉冲 SCL 应解决与 I2C 状态机卡在不正确状态相关的问题。  您是否有机会在您的系统中尝试此操作?

    如果这样可以解决该问题、则在温度斜坡期间 I2C 线路上可能会出现一些干扰。  您可能希望在测试期间监控 SDA/SCL。

    如果在对 SCL 进行脉冲后问题仍然存在、则可能是电压电平兼容性或时序问题在该温度下会加剧。  如果您有任何波形捕获显示了问题、我们可以帮助您查看这些问题。

    此致、
    最大