This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:检查上电顺序

Guru**** 2766295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934209/dp83867ir-check-the-power-on-sequence

器件型号:DP83867IR

大家好、

我对3电源模式下的加电序列有疑问。

VDDA2P5的2.5V 电源逐步上升(0V→1.8V→2.5V)。

因此、VDDA1P8的电源更早打开。

我想知道这种行为是否是一个问题。

请检查附件。

e2e.ti.com/.../4682.Power-up-sequence.pdf

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    我们不支持您提出的加电定序。 这超出了德州仪器(TI)的 DP83867表征范围、并在数据表中指定。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回答。

    在三电源模式下、VDD1P8是否应早于 VDDA2P5通电?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    VDD2P5应在25ms 内首先启动、然后是 VDD1P8。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢。我理解。

    对于数据表序列(图35)、VDDA2P5上升线必须处于 VDDA2P5阈值位置。

    请在下一次数据表更改的时间进行更正。

    此致、

    Kenji