This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:测试

Guru**** 2126830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934156/tps65981-testing

器件型号:TPS65981

我基本上尝试驱动这些引脚:SPI_MOSI、SPI_MISO、SPI_SSZ、SPI_CLK、以便告诉链接的闪存为我提供其 ID、但我在数据表中找不到任何相关内容

为了扩展 SPI 对话框、数据表引用了 I2C 方法、但我找不到要执行的命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    您可以在技术参考手册中找到可使用的 I2C 命令列表。 我还建议查看固件用户指南、其中介绍了第3节和第4节中的闪存更新过程。

    您还可以验证是否为 PD 控制器正确设置了闪存的 I2C 从地址。

    谢谢、

    哈里