This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:MAC 接口阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934313/dp83848yb-mac-interface-impedance

器件型号:DP83848YB

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户正在使用 DP83848YB 进行设计、但他们对数据表(7.2.2.1)中规定的68 Ω 阻抗有疑问。 他们想知道是否需要68欧姆? 或50欧姆阻抗是否足够?  

我感谢你在这一问题上的帮助。  

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    DP83848要求 MII 信号上具有受控的68 Ω 布线阻抗。 建议使用50 Ω 串联电阻器来降低线路上的数字能量。 建议在 DP83848设计中采用这两种布局指南。

    此致、
    Justin