This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:用于增加 LED 电流的最小下拉电阻器值。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933641/dp83867ir-min-pull-down-resistor-value-to-increase-led-current

器件型号:DP83867IR

您好!

我的客户想要在 LED0引脚上设置自举的 MODE1。  根据数据表、LED0通过 LED 和470欧姆电阻器与 GND 相连。

此470ohm 电阻器的用途是什么?   请告知我们 MODE1自举情况下的最小电阻值。  他希望更改 LED 电流。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    放置470欧姆电阻器以限制流经 LED 的电流。 LED_0是默认下拉电阻器、因此可选择470ohm 电阻器的值来产生所需的 LED 电流。

    此致、
    Justin