This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:噪声问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934031/am26ls32ac-noise-problem

器件型号:AM26LS32AC

您好!

我使用 AM26LS32ACN IC 来连接编码器信号并将其传递给计数器。  

电路板的运动部分工作正常、这意味着 IC 工作正常。  

但是、在电路板的另一部分、我使用 SPI 协议与 ADC IC 通信。 我意识到 AM26LS32正在发出噪声、因此 SPI 通信中断。

当我移除 AM26LS32时、一切都正常、但在电路板上安装了 AM26LS32后、电力线上的噪声很糟糕。 我使用示波器测试了电路板的电源线(在我的示例中为3.3V)、它大约为1V!!!!!!

如果 IC 有一个奇怪的现象、那就是有时噪声消失、这使得 SPI 工作正常。

我在引脚8和16之间连接了一个0.1uF 电容器、但它没有解决问题。

我无法找到解释的一个观察结果是、我打开电源并连接具有相同极性(引脚16为正极、引脚8为负极)的电容器。 然后(在电源仍然打开的情况下)我改变极性(互换电容器和 IC 引脚)、并且突然噪声消失。 电容器是一个钽100uF 16V 电压。

下面是与 AM26LS32相关的电路板原理图部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davoud、

    这很奇怪! 我想了解更多有关噪声的信息。 它看起来是随机的、还是与任何其他信号(例如接收器通道输出或差分输入)相关联? 是否在连接到系统的信号电缆的情况下发生?

    我也不确定如何使用电容器解读测试结果。 是否只有在系统通电时极性反转才会使噪声消失、或者反转极性是否也可以解决未来上电时的问题? 是否存在"良好"和"不良"极性、或者仅反相行为似乎是有益的?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在没有信号电缆连接到电路板的情况下会产生噪声。 噪声源似乎是 IC 的故障。

    我找到了问题的根源并解决了问题。 我在 OUTD 和接地端之间放置了一个电容器(100nF)、似乎会中断 IC 的功能。 我移除了电容器、问题得到了解决。 现在噪声消失了、一切都运行得很完美。

    感谢您的回复、感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达沃德

    感谢您关注解决方案-我很高兴您能快速找到它!  对于逻辑输出、100nF 是一个高负载、因此我可以了解如果输出在状态之间切换、这可能会导致 VCC 上的高负载(用于对电容进行充电/放电)、从而导致电压偏斜。  此外、由于未施加输入信号、因此每个通道的差分输入电压将接近0V、这是高/低开关阈值。  也许正是由于这一因素和 VCC 负载的结合、形成了一种不稳定的电路、其中 OUTD 经常切换、相应的 ICC 与外部稳压器/PCB 配电相互作用、从而产生电压纹波。

    最大