This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:关于如何将 HDMI/DVI 桥接至 LVDS/OLDI

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401PZPEVM, SN65LVDS93B, TFP401A, LVDS83BTSSOPEVM, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931290/sn65lvds93b-about-how-to-bridge-hdmi-dvi-to-lvds-oldi

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件:TFP401PZPEVMTFP401ALVDS83BTSSOPEVMDS90C385A

您好!

我们正在考虑将 DVI 转换为 LVDS 的电路。
然后、客户阅读以下 TI 文档并规划所附图像的结构。

如何将 HDMI/DVI 桥接至 LVDS/OLDI
https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf



在此背景下、客户将使用以下 EVM 执行预评估和验证。
・TFP401PZPEVM:https://www.ti.com/tool/TFP401PZPEVM
・SN65LVDS93B:非 EVM

1.您能告诉我可用于预评估的 SN65LVDS93B EVM 吗?
2.您能否介绍用于连接 TFP401A EVM 和 SN65LVDS93B 的连接器和桥接板?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    遗憾的是 、我们没有 SN65LVDS93B EVM。 我需要检查 LVDS83BTSSOPEVM 是否可用于代替 SN65LVDS93B。 我还需要研究您是否可以使用 DVI 转 LVDS 转换器。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的响应和友好的支持。
    >我需要检查 LVDS83BTSSOPEVM 是否可用于代替 SN65LVDS93B。 我还需要研究您是否可以使用 DVI 转 LVDS 转换器。

    我期待收到您的回复。
    客户需要评估板信息。
    您能否提供包括 与 SN65LVDS93B 搭配使用的 LVDS83BTSSOPEVM 在内的详细信息?
    请告诉我 如何将其连接到 TFP401PZPEVM

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    很抱歉耽误你的时间。 我还在看这件事。 我将在本周结束前回来。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    遗憾的是、没有适用于 SN65LVDS93B 的 EVM;但是、DS90C385A 似乎具有相同的引脚分配和封装类型 DGG。 您可以订购 DS90C385A EVM 并将其替换为 SN65LVDS93B。

    DS90C385A EVM:

    关于使用 TFP401A 的 DVI 至 LVDS 转换器、您可以使用 SN65LVDS93B 将它们桥接在一起。

    Aaron