This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TCA9539:缺少 GPIO 的 TCA9539 DT sysfs 条目

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933958/compiler-tca9539-tca9539-dt-sysfs-entries-for-gpio-missing

器件型号:TCA9539

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在为 tca9539配置设备树、如下所示:

I2C 1
状态="ok";

ioexp:GPIO@74{
兼容="ti、tca9539";
reg =<0x74>;
interrupt-parent =<&tlmm>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<2>;
};

};

我看不到系统为  I/O 扩展器 GPIO 控制器创建 sysfs 条目。

在这种情况下、我是否需要更改任何驱动程序、或者设备树中是否存在任何问题?

感谢您的任何建议。

谢谢、

已用 SysTick 处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    此论坛主要提供有关我们 IC 的硬件支持、并由具有模拟专业知识的应用工程师团队进行监控。  遗憾的是、我不确定我们是否有软件背景来为这样的代码配置问题提供大量支持。  您是否正在使用 TI 微控制器/处理器?  如果是、我可以让相应的团队来提供帮助。

    最大