请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
我刚刚收到了一个使用 DP83869进行1000M 介质转换的 PCB 板。 在 电路板上电之前、我强烈地测试每个电源轨到 GND 的直流电阻。 VDD1P1引脚上的直流电阻约为300欧姆。
我给板通电、但它不起作用。
我不确定它是否适合电阻。 我从板上取下了芯片。 引脚6和 GND 之间的电阻超过2M、但引脚31/pin39和 GND 之间的电阻约为300欧姆。
那么 、VDD1P1引脚到 GND 的直流电阻如何?