This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDD1P1引脚上的直流电阻仅约为300欧姆、对吗?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929833/dp83869hm-dc-resistance-on-vdd1p1-pins-is-only-about-300-ohm-is-that-right

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我刚刚收到了一个使用 DP83869进行1000M 介质转换的 PCB 板。 在   电路板上电之前、我强烈地测试每个电源轨到 GND 的直流电阻。 VDD1P1引脚上的直流电阻约为300欧姆。   

我给板通电、但它不起作用。

我不确定它是否适合电阻。 我从板上取下了芯片。 引脚6和 GND 之间的电阻超过2M、但引脚31/pin39和 GND 之间的电阻约为300欧姆。

那么 、VDD1P1引脚到 GND 的直流电阻如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng、  

    电源和接地之间的直流电阻不是我们在数据表中介绍的参数。 我将需要时间在我们的实验中对此进行测试并提供响应。

    此致、
    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yansheng、

    我已确认 VDD1P0引脚和接地之间的直流电阻为~300欧姆。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!