您好-
数据表显示 PDB 引脚具有内部下拉电阻、这意味着如果不从外部驱动 PDB、DS90UB913Q-Q1将处于关断模式。 我需要知道该内部下拉电阻的值是多少、因为我需要器件默认为"on"、但不想将其直接绑定到 VDDIO (它很复杂、 但在某些情况下、我仍然希望能够使用 PDB 关闭或复位 DS90UB913Q-Q1)。 DS90UB953数据表显示1M、但找不到913的任何内容。 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
数据表显示 PDB 引脚具有内部下拉电阻、这意味着如果不从外部驱动 PDB、DS90UB913Q-Q1将处于关断模式。 我需要知道该内部下拉电阻的值是多少、因为我需要器件默认为"on"、但不想将其直接绑定到 VDDIO (它很复杂、 但在某些情况下、我仍然希望能够使用 PDB 关闭或复位 DS90UB913Q-Q1)。 DS90UB953数据表显示1M、但找不到913的任何内容。 谢谢你
来自客户:
谢谢、这可能是足够的信息。 我的旧设计是使用10K 电阻器将其上拉、但我尝试通过微控制器输出对其进行控制、以便微控制器可以关闭或复位串行器。 问题是、如果微控制器复位、我需要将其默认为"活动"状态、因为我需要 FPDLink-III 链路保持活动状态、以便可以将 I2C 流量反向通道发送。 我认为10K 上拉电阻器、然后使用开漏微输出将其保持在低电平、这可能是最佳解决方案。 我有点担心、因为我之前没有注意到913Q 有一个内部下拉电阻器、我需要确保我的外部上拉电阻器能够克服这一问题。