This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:内部下拉值

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933056/ds90ub913q-q1-internal-pulldown-value

器件型号:DS90UB913Q-Q1

您好-  

数据表显示 PDB 引脚具有内部下拉电阻、这意味着如果不从外部驱动 PDB、DS90UB913Q-Q1将处于关断模式。  我需要知道该内部下拉电阻的值是多少、因为我需要器件默认为"on"、但不想将其直接绑定到 VDDIO (它很复杂、 但在某些情况下、我仍然希望能够使用 PDB 关闭或复位 DS90UB913Q-Q1)。  DS90UB953数据表显示1M、但找不到913的任何内容。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究确切值是多少、但它将非常弱、类似于953。  您需要了解这一点的原因是什么?  建议在该引脚上连接一个上拉电阻器和电容器。  还可以使用某些 SoC 上的 GPIO 来控制引脚、这样可以控制器件、而无需连接到 VDD。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自客户:   

    谢谢、这可能是足够的信息。  我的旧设计是使用10K 电阻器将其上拉、但我尝试通过微控制器输出对其进行控制、以便微控制器可以关闭或复位串行器。  问题是、如果微控制器复位、我需要将其默认为"活动"状态、因为我需要 FPDLink-III 链路保持活动状态、以便可以将 I2C 流量反向通道发送。  我认为10K 上拉电阻器、然后使用开漏微输出将其保持在低电平、这可能是最佳解决方案。  我有点担心、因为我之前没有注意到913Q 有一个内部下拉电阻器、我需要确保我的外部上拉电阻器能够克服这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    因此10k 上拉电阻绝对足以将其拉高、如果微控制器的漏极开路输出在断电时具有高阻抗、则系统应该可以正常工作。

    此致、

    Nick