This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:与 PD 结合的 USB 通信测试

Guru**** 2977730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933876/tps25750evm-usb-communication-testing-combined-with-pd

器件型号:TPS25750EVM

我计划将该模块用作上游器件的 PD。 我需要测试 FTDI 串行芯片上的 USB-2通信。 评估模块指示扩展连接器上有 USB 2线、但原理图中未介绍扩展连接器(J11)、因此不清楚要使用哪个引脚。

充电部件工作正常。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我们移除了对扩展连接器的支持、并将在下一个版本中将其完全从 EVM 中移除。 对这种混乱表示歉意