This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:关于距离与数据速率的讨论

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933777/ds90lv011a-distance-vs-data-rate-discussion

器件型号:DS90LV011A
主题中讨论的其他器件: DS90LV012A

大家好、

我想使用 DS90LV011A+DS90LV012A 将单端信号转换为差分信号、数据速率约为1kHz。 您认为此解决方案是否支持100m 距离通信? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    距离不是一个大问题。  此距离的最大挑战是处理两台设备之间的任何接地差异。  LVDS 器件通常是直流耦合。  在这种情况下、需要以某种方式对它们进行隔离。  另一种方法是使用 RS-485解决方案。

    此致、

    Lee