This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:/RESET 引脚行为

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933687/pca9539-reset-pin-behavior

器件型号:PCA9539

您好!

PCA9539数据表的第29页提到了上电复位勘误表。 那么、如果在上电期间/RESET 被置为低电平、并且在电源电压 VCC 稳定时/RESET 被置为高电平、那么是否所有内部状态机强制为默认值、而不管上电序列如何?

或者、/RESET 是否应按如下方式取消置位两次?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    保持/RESET 低电平有效、然后在 VCC 稳定后将其取消置位、如您的第一个图所示。  无需取消置位/RESET 两次。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤