This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320替代器件、具有更通用的尺寸

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933826/tusb320-tusb320-alternative-with-a-more-general-footprint

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TUSB319-Q1

我们的 PCB 制造商在0.4mm 的引脚间距方面存在问题。 TUSB320  是否有更通用的替代器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EV:

    您的应用是什么? 我将看到我可以找到的内容。 TUSB319-Q1的间距为0.5mm。