This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:AM26LS32ACPWR 可输入的最高频率是多少?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933395/am26ls32ac-what-s-the-highest-frequency-could-be-input-to-am26ls32acpwr

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245AAM26LS32A

你(们)好

客户对 AM26LS32ACPWR 可输入的最高频率有疑问?

我的客户计划将 AM26LS32ACPWR 用于以下电路。

来自外部接口连接器的方波 将首先输入到 AM26LS32ACPWR 的 A、B 引脚、

然后从 AM26LS32ACPWR 的 Y 引脚输出到总线收发器(SN74LVC245A)的输入(B 引脚)、  

最后、 总线收发器(SN74LVC245A)引脚的信号输出将输入 FPGA 进行控制。  

 AM26LS32ACPWR 的 A、B 引脚的方波输入将具有相同的频率、但 A、B 引脚之间具有1/4周期间隔。  

目前、该电路预计具有136kHz 方波输入、但最终它将有机会输入超过512kHz 的信号。  

AM26LS32ACPWR 将由5V 驱动、G 引脚固定为5V、G (bar)引脚固定为 GND。

参考数据表后、仅提供了有关 tPLH 和 tPHL 的信息、但没有介绍 可输入到 AM26LS32ACPWR 的最高频率。

输入频率是否有任何限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM26LS32A 与 AM26LS31A 配对、可在至少10Mbps 的数据速率下工作。 我认为它应该适用于您的应用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。  

    在本例中 bps 是否与 Hz 相同? 如果不是、我如何在彼此之间进行转换?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hz 值是 bps 的一半。 例如,1Mbps 相当于500kHz,因为最快的1Mbps 数据是101010....  我希望 这对您有意义。

    此致、

    Hao