This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:如何为收发器添加共模电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933771/tcan1042h-how-to-add-common-mode-voltage-for-transceiver

器件型号:TCAN1042H

大家好、

在这里了解您很高兴。 我想增加 CAN 收发器的共模电压、能否将 VREF 连接到20V 以增加共模电压? 您是否认为这是增强共模抑制的解决方案? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    向该点添加偏置电压会增加共模电压、但这不会为共模抑制带来任何好处。  共模抑制意味着能够在没有错误的情况下容忍共模噪声。  实际上、当共模上没有直流偏移时、大多数 CAN 收发器都能最佳工作、因为它们会将自偏置电平设置为最佳水平。  不过、如果您希望提高抑制(噪声抗扰度)、则可以更改乘法器值以提供额外的滤波、向 CANH/CANL 添加小电容或向 CANH/CANL 线路添加额外的共模滤波元件、例如共模扼流圈。

    您提到的器件(TCAN1042H)应该已经具有良好的共模抑制功能-您是否看到任何问题?  如果是、我们可以帮助进行调试。

    此致、
    最大