This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:等效接收器输入电阻器

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933453/thvd1450-equivalent-receiver-inputs-resistors

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD75

大家好、

THVD1450是否具有与 SN65HVD75相同的等效接收器输入? 如果是、R1/R2/R3和电流源的等效电阻值是多少?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我在此复制 THVD1450的原理图、该原理图  与 SN65HVD75的原理图略有不同。

    在图中、R1和 R2 通常 约为200kOhm 和10kOhm。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    接收器输入的电压和电流是多少? 谢谢!

    此致!

    Hao