This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:是否有用于共模噪声测试的数据?

Guru**** 2877750 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932935/thvd1551-is-there-any-data-for-common-mode-noise-test

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件:THVD1510

你(们)好

我的客户使用 的是 带 ISO7821FDWWR (数字隔离器)的 THVD1551DGKR。  

客户想知道 TI 是否对 THVD1551DGKR 进行了共模噪声测试、如果是、是否可以提供测试方法和测试结果?

我在数据表中没有找到任何与噪声相关的参数、但有一个词"抗噪"。

这实际上意味着什么? 是否有任何材料可以解释这一术语?

顺便说一下、客户还询问 ISO7821FDWWR 的共模噪声测试数据、因此我在 E2E 上发布了另一个主题。

我在 ISO7821FDWWR 的数据表中只找到了 CMTI 参数、即100kV/us、该值是否也有助于我们解释 THVD1551DGKR 的共模噪声行为?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户感兴趣的是哪种共模噪声测试? RS485收发 器具有良好的共模噪声抗扰度、因为它的差分信令与 CMTI (瞬态抗扰度)不完全相同。  您可以参阅此应用手册了解详情。

    www.ti.com/.../slla322.pdf

    应用是什么?要求是什么?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚向"线程跟踪工具包"添加了应用信息。

    很抱歉、我不知道有很多种共模噪声测试。  

    我将与客户确认测试类型和要求。  

    我知道 THVD1551DGKR 具有良好的共模噪声抗扰度、因为存在差分信令、是否有任何材料可以证明它有多出色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要问的是  抗噪系统要求。 否则、很难量化性能。

    我附上 THVD1510的 DPI (直接功率注入)测试结果供您参考。 测试 目的是检查器件 在注入射频共模功率下的抗扰性。  但是、结果本身 可能 并不意味着什么。  

    我还从  其中一个数据点复制总线波形、以显示信号与共模噪声的关系。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao