This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:减少 REFCLK 引脚上的谐波

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932699/sn65dsi86-reduce-harmonic-on-refclk-pin

器件型号:SN65DSI86

大家好、  

客户在600M ~950MHz 的频率范围内遇到19.2MHz 谐波时钟、他们怀疑根本原因来自 SN65DSI86的 REFCLK 引脚。 客户有一个串联的电阻器、他们想知道我们是否有建议的调整值?请提供建议。  

此致、

Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy

    这种毛刺有多大?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杂散约为-100dBm。 谢谢!

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy

    为什么它们关心 频率范围在600M ~950MHz 之间的19.2MHz 谐波时钟? 这是 30x 谐波。 我们可以得到一个图吗?

    时钟是否具有接地屏蔽? 您还可以在时钟上放置一个串联电阻、以降低上升/下降时间并查看其是否有用。

    谢谢

    David